This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:模拟器件 ADM3260 I2C 和电源隔离器的替代解决方案/替代产品

Guru**** 2948780 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7712, ISO1540, ISO1642, ISO1643, ISO1644, SN6501, UCC12040, UCC12050, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1041695/iso1540-alternative-solution-replacement-for-analog-devices-adm3260-i2c-and-power-isolator

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:LMP7712、 ISO1642、 ISO1643、 ISO1644、 SN6501、 UCC12040、 UCC12050、 ISO1640

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户存在问题、 他们计划在其电路中使用制造商 Analog Devices 提供的 ADM3260 I2C 和电源隔离器来隔离 I2C 和模拟站点电源(使用 LMP7712和 LMP7116测量极低的电流) 并防止模拟站点可能发生中断。他们 想知道是否有德州仪器(TI)为其提供的一些替代产品(即使是多个 IC)?

我正在检查 ISO1540以作为可能的替代产品、但不确定它、或者是否有其他 IC 应该与它协同工作。  希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您发帖到 E2E! 我们很高兴为您提供帮助。 ISO160是我们最新推出的隔离式 I2C 器件、可用于隔离客户电路的 I2C 信号 SDA 和 SCL、而不是 ISO154x。  对于不同 的隔离等级要求、该器 件的5kVrms 增强型隔离版本可采用16引脚"DW"封装(ISO1642、ISO1643和 ISO1644器件中具有可选 GPIO 隔离通道)、而3kVrms 基本隔离版本可采用紧凑型8引脚"D"封装。

    要为隔离式 I2C 器件的两侧供电、可使用 SN6501和 SN6505生成隔离式推挽电源、如 本应用简报( SLLA417b、复制如下)的图3所示、 或 TI 的集成隔离式直流/直流电源模块之一、如 UCC12040或 UCC12050、可根据隔离式功率级别要求而使用。



    总之、我们 提供的替代 ADM3260的可能解决  方案是 ISO1640 + SN650x 或 ISO1640 + UCC120x0、具体取决于电源要求和其他设计限制。 如果您或我们的客户有任何后续问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel。

    感谢您提供非常详尽的回答。 如果 我们有进一步的澄清或疑虑、我们将通知您。

    此致、
    Gerald