This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:数据未通过隔离器发送

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1131683/iso1640-data-not-being-sent-across-isolator

器件型号:ISO1640

出于测试目的、我将 ISO1640BQDRQ1的 GND 和 VCC 都连接在一起、分别为5V 和0.1uF 去耦电容器。 SDA1和 SCL1/2上有4.7K 上拉电阻器。 在对输入和输出 I2C 线路进行范围界定后、输出上没有显示任何内容、但输入行为正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    很遗憾听到这个问题。
    我们不希望器件出现这种行为。 要调试该问题、您能否共享同时捕获输入和输出的波形?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我希望您能够解决此问题并继续使用该器件、而不会出现任何其他问题。 我将继续并将其标记为"关闭"。 但是、如果您确实遇到问题、请回复此帖子或创建新帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao