This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:关于 EN60950-1和 EN62368-1的证书或声明

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1136567/iso7763-regarding-certificates-or-declarations-regarding-en60950-1-and-en62368-1

器件型号:ISO7763

有关 ISO7763DWR 的更多信息。

我想获取有关 EN60950-1、EN62368-1的证书或声明。
技术文档"隔离器件的 TUV 认证(修订版 K)"是否适用?
请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    是的、适用。  

    谢谢、
    Saleem Marwat