This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:通信错误

Guru**** 2769695 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO3088, ISO1430, ISO1450, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1023268/iso3082-communication-error

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件: ISO3088ISO1430ISO1450ISO1410

您好!

有2个关于通信错误(7MHz~11MHz)的问题

1.原理图中有问题吗?

2.添加120Ohm 电阻后、它可以支持32个节点吗?

通信误差波形

原理图

为32个节点增加120欧姆

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。

    [引用 userid="8357" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1023268/iso3082-communication-error "]关于通信错误(7MHz~11MHz)有2个问题

    关于波形、您能否确认这是什么波形? 这是相对于 GND2的 A 波形、相对于 GND2的 B 波形还是 A 和 B 之间的电势差?
    您是否还可以确认时间刻度以及应用的输入信号?
    ISO3082仅支持大约200kbps (100kHz)的数据速率、而 ISO3082无法实现7-11MHz 的通信。 为了支持高达20Mbps (10MHz)的数据速率、您可以使用 ISO3088。

    [引用 userid="8357" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1023268/iso3082-communication-error ]1. 原理图中是否存在任何问题?[/quot]

    原理图中元件的值不清楚、但外观不错。 请确保总线上的保护电路是根据客户 EMC 要求设计的。

    [引用 userid="8357" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1023268/iso3082-communication-error ]2. 添加120Ohm 电阻后、它是否可以支持32个节点?[/quot]

    当总线上有多个节点位于较远位置时、需要使用 μ 120Ω 终端来避免传输线路中的反射、从而实现无错通信。 添加了120Ω Ω 端接的原理图看起来也不错。 是的、这将能够支持多达32个节点的器件。

    我还想指出的是、ISO14xx 系列隔离式 RS-485收发器是新一代系列、与 ISO308x 系列相比、可提供出色的总体性能、并且引脚兼容。 因此、我建议客户使用此最新版本。 ISO1410支持500kbps、ISO1430支持12Mbps、ISO1450支持50Mbps。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果波形有任何问题、请务必帮助我们提供所需的信息、以便能够进行评论。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我希望客户的产品可以正常工作、无需进一步的问题或澄清。

    我将继续并将该线程标记为已关闭。 如果您有其他问题、请随时回复此帖子或创建新帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    很抱歉耽误你的回答。

    客户正在度假。 我将再次与您联系以获得进一步的支持。

    谢谢。