This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:浪涌电压能力测试波形

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1023374/iso7241m-waveshape-of-surge-voltage-capability-test

器件型号:ISO7241M

 浪涌电压能力测试在哪个波形上?  
您能否确认 Vpk = 4000至少为 1.2/50uS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    感谢您与我们联系并关注 ISO7241M。

    数据表中未指定 ISO7241M 的浪涌额定值、但 VDE 证书中列出了该额定值。 您可以从 TI 网站上的 ISO7241M 产品文件夹下载 VDE 证书、请参阅下面的链接以及查找该证书的位置快照。

    https://www.ti.com/product/ISO7241M

    ISO7241M 的 VIOSM 额定值(在 VDE 50µs 中称为 UISOM)为3077Vpk、这是 VDE 规定的浪涌额定值、波形为1.2/μ s。 请注意、VDE 要求器件的浪涌能力比 VIOSM 额定值高30%、因此 ISO7241M 的实际浪涌能力为4000Vpk。 该4000Vpk 波形的50µs 时间为1.2/μ s。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao