This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:共模电压瞬态抗扰度

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1023249/iso7741-common-mode-voltage-transient-immunity

器件型号:ISO7741

您好、E2E、

我们希望 在共模电压摆幅为300V、上升/下降时间为100V/ns 的应用中使用 ISO7741FDBQ

该数据表提供85V/ns @ 1200V 共模电压。

您是否有关于 共模电压为300V 的 CMTI 的信息? 限值是否相同?

此致 Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您与我们联系并关注 ISO7741。
    凭借300V 的共模电压摆幅、我们预计 ISO7741的100V/ns 性能会更好。 这不是我们专门测试或保证的结果、但我们希望器件在较低的共模电压下支持更高的 CMTI。 我希望这会有所帮助,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao