This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:将针脚7 (NC)连接到 Vcc?

Guru**** 2948070 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1022649/isow7840-connect-pin-7-nc-to-vcc

器件型号:ISOW7840

尊敬的 TI 团队:

我想知道是否可以将 ISOW784x 系列的引脚7 (NC)连接到 Vcc (引脚1)。
ISOW784x 的引脚7是否未与 IC 裸片键合?

提前感谢!

此致、

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    感谢您与我们联系并关注 ISOW7840。
    是的、NC 引脚(引脚7)在内部未连接到芯片、因此可以毫不担心地连接到 VCC 或 GND。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao