This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:RS422发送器部件不工作

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1022567/iso1452-rs422-transmitter-part-not-working

器件型号:ISO1452

你(们)好  

我使用上述 IC 将 UART 数据转换为 RS 422协议、在这里、我可以将数据从 UART 传输到 RS 422、但从 RS422接收数据、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢您与我们联系并与我们分享原理图。

    在原理图中、我假设 RS-485总线上根据您的 EMC 要求使用了必要的终端电阻器和保护电路。 我还注意到您在 VCC1和 VCC2电源路径上使用了100Ω Ω 串联电阻器。 100Ω μ A 似乎有点高、当器件消耗更高的电流时、尤其是在 VCC2上、VCC2上的电压可能会显著下降。 在最坏的情况下、这可能会使器件暂时关闭。 即使未将其关闭、电流限制也可能使器件无法正常工作。 因此、我建议您移除100Ω Ω 电阻器并重试测试。

    如果移除 μ 100Ω 无法解决问题、我会要求您单独测试 ISO1452以隔离问题。 ISO1542仅是一种物理层器件、它仅将 UART 逻辑电平转换为 RS-485/RS-422兼容的电信号、不会干扰实际实现的协议。 因此、为了检查器件中是否存在任何问题、我将施加5V 时钟信号 A 或 B、同时保持另一个信号连接到 GND2。 如果对 A 应用时钟、R 输出应与总线上的信号匹配、如果对 B 应用时钟、则应反相

    请进行上述实验、并确认问题是在器件中还是在 RS-422协议实施中。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao