This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:通用隔离

Guru**** 2384340 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1021962/iso7842-general-isolation

器件型号:ISO7842

大家好、

设计问题:我要考虑的具体问题是将高电压(~4kV)、高频(~1MHz)信号与一些低电压数字电路隔离。 ISO 系列看起来不错、尤其是 ISO7842FDWW、因为它在4kV 下似乎也符合12mm 60601爬电要求。  

我的问题是、作为电容隔离式系统、我认为它们不适合用于针对高频交流提供所需的隔离。 这种理解是否正确? 如果是、我们是否有任何磁隔离 IC、它们的性能类似并保持必要的爬电距离?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    感谢您发帖到 E2E! TI 隔离器件使用的电容隔离栅能够隔离直流和数字交流信号、因为我们的隔离器件中有调制电路、可  跨隔离栅传输从直流到高达150Mbps (75MHz)的高低信号电平、 具体取决于所使用的隔离器件。  

    ISO7842可以传输速度高达100Mbps (50MHz)的数字交流信号、如其下面的数据表所示、因此 ISO7842F 的 DWW 封装版本似乎适合您的用例。 如果您有任何其他问题、请告诉我。




    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    如果我误解了您的要求、我深表歉意。 TI 的电容隔离技术旨在隔离不需要的直流和交流电压和电流、因此能够在 交流条件下抵御高压应力。

    尽管我们没有 关于高达1MHz 电容隔离栅性能的数据、 但此处链接的文档 包含的数据显示、电容隔离在交流电压应力下的性能优于磁隔离。

    请告诉我们、此信息和我之前的回复中的信息是否有用。


    谢谢、
    Manuel Chavez