This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:可将数字信号从12V 转换为5V 的隔离式接口 IC

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1021900/iso1211-isolated-interface-ic-that-can-translate-a-digital-signal-from-12v-to-5v

器件型号:ISO1211

大家好、

我们的客户希望使用  ISO1211 将 12V 数字信号转换为5V (TTL)信号。  数据表显示 INX 和 SENSEx 引脚可接受–60V 至60V 的电压。 但是、数据表还显示输入电压介于24-60V 之间。 我们的客户想知道 ISO1211是否 可以接受12V 电压。

我搜索过我们的隔离式接口 IC 和数字隔离器、但大多数器件只能接受高达 VCC+0.5V 的电压。 在连接到 INx 和 Sensex 之前、我们能否使用12V 至5V 的分压器?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo:

    感谢您将问题发布到 E2E、并对工作电压范围的混淆深表歉意!

    ISO1211能够在低至9VDC 的电压下工作。 您可以使用 RTHR = 0来获得最低阈值。 请参阅下面数据表第12页中的代码段。

    可以使用此 电子表格计算其他输入阈值。

    24V 至60V 指的是典型的 IEC 61131-2 24V 电源电压、而不是 ISO1211的最小电源电压。 负电压输入可通过数据表图29或图30中所示的电路配置之一接受。  

    最后、您答对了-我们的所有数字隔离器都是1.8V - 5V、因此适合您应用的正确器件是 ISO1211。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha:

    非常感谢您的清晰解释。

    此致、

    Danilo