This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421A-Q1:所有审批正在审理中

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421A-Q1, ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1021727/iso7421a-q1-all-approvals-pending

器件型号:ISO7421A-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7421

最新修订版数据表仍显示"所有审批正在审理中"。 您能否确认批准是最终批准?

您是否还可以共享这些审批的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    感谢您与我们的联系以及对 ISO7421A-Q1的关注。
    ISO7421A-Q1的认证已在许多年前完成、但数据表未更新。 请参阅 ISO7421 (工业级器件)产品文件夹(链接如下)并参阅所列的证书(请参阅下图)。 这些证书适用于 ISO7421和 ISO7241A-Q1。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO7421#tech-docs


    此致、
    Koteshwar Rao