This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CAN ISO1050与 SN65HVD230通信

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1021572/iso1050-can-iso1050-communicate-with-sn65hvd230

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230

大家好、

I SAW ISO1050和 SN65HVD230`s 输出电压电平不同、如下所示:

ISO1050

SN65HVD230

我想知道 ISO1050能否与 SN65HVD230通信?  

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    感谢您的参与。
    CAN 是差分接口、电压差需要满足 CAN 显性和隐性状态阈值、这两个器件都满足这些阈值、总线上的绝对电压不会影响 CAN 通信。 即使是3.3V CAN 器件也可以连接到5V CAN 器件、而不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kote、

    明白了、非常感谢。

    此致、Sunny