This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212设计问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1021651/iso1212-iso1212-design-question

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件:TIDA-010071

尊敬的:

在参考设计 TIDA-010071中、

为什么 R71和 R72连接到 D19引脚4、但 R75和 R76连接到 D20引脚3?

 

此致、

Bard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    电阻器 R71和 R72一起构成 RTHR、该 RTHR 被选择用来分压输入电压并控制出现在器件的 IN 和 SENSE 引脚上的电压。 由于它们与输入串联、因此可以放置在线路输入引脚或中性输入引脚上。 该参考设计对两个输入的使用方式有所不同、可能是为了表明它可以放置在两条输入线上。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao