This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412DWEVM:J7连接器问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020885/iso1412dwevm-j7-connector-questions

器件型号: ISO1412DWEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1412

您好!
在原理图中、J7连接器中、2和4引脚为 GND、但1和3被称为 GND。 您能检查一下这个。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您报告原理图和 PCB 布局之间的这种差异和不匹配情况。

    实际 PCB 上的 J7引脚1连接到 Z、引脚3连接到 ISO1412的 Y、而引脚2和4连接到 ISO1412的 GND2。 我还同意引脚 Z 错误地称为 P、而 Y 错误地称为 N、正确的标签会将 Y 视为 P、将 Z 视为 N。我将研究这些问题和失配、并相应地进行更正。

    再次感谢您向我们报告这一情况。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao