This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:与 ISO7741QDWW 的区别

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020319/iso7841-differences-to-iso7741qdww

器件型号:ISO7841

您好!

这两个器件之间是否存在明显的差异:
- ISO7841DWW
- ISO7741QDWW

当然、汽车 AEC-Q100认证或价格标签除外。


我可以看到、CMTI 规格或通道间输出偏斜时间存在细微差异。

是否有任何其他差异阻止了将 ISO7841DWW 替换为 ISO7741QDWW?


谢谢、此致、

Patrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您发帖到 E2E! 很抱歉 、我之前的回复已被删除。

    在建议的运行条件或运行行为方面没有显著差异、这会导致 ISO7841DWW 被 ISO7741QDWW 取代。 除了较小的热/功率损耗和电流消耗差异外、这些器件是类似的数字隔离器、它们都旨在执行相同的功能、在大多数情况下、我们推荐使用 ISO77441。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez