This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741DBQEVM:仿真模型无法正常工作。 信号传输带宽参数计算。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020194/iso7741dbqevm-simulation-model-is-not-working-signal-transfer-bandwidth-parameter-calculation

器件型号:ISO7741DBQEVM
Thread 中讨论的其他器件:ISO7741PSPICE-FOR-TI

您好!

以下问题是:-

我想计算数字隔离器 ISO7741的信号传输带宽、但数据表中缺少这些参数。

2.可用于 ISO7741的 PSPICE 仿真模型无法正常工作。 它的给出方式为: 找不到型号“DBREAK”的定义。

仿真软件:LT-SPICE。

谢谢、此致

Ashish Nawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    感谢您的联系。 请参阅以下我的输入、

    [引用 userid="397969" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020194/iso7741dbqevm-simulation-model-is-not-working-signal-transfer-bandwidth-parameter-calculation ]1. 我想计算数字隔离器的信号传输带宽- ISO7741、但数据表中缺少参数。

    请告诉我您查看的参数是什么? ISO7741的数据通道经过设计和测试、可确保支持100Mbps 的数据速率。 由于数据速率本身是数据表中的规格、我认为不需要任何其他参数来计算数据传输带宽。 该器件可能能够接受超过100Mbps 的信号、但我们仅保证器件在温度、电压和器件范围内的性能高达100Mbps。

    [引用 userid="397969" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020194/iso7741dbqevm-simulation-model-is-not-working-signal-transfer-bandwidth-parameter-calculation "]

    2.可用于 ISO7741的 PSPICE 仿真模型无法正常工作。 它的给出方式为: 找不到型号“DBREAK”的定义。

    仿真软件:LT-SPICE。

    [/报价]

    请注意、为 ISO7741开发的 PSpice 瞬态模型旨在与 PSPICE-FOR-TI 搭配使用、但不一定与 LT-SPICE 搭配使用。 因此、我建议您使用 PSPICE-FOR-TI 来仿真 ISO7741。 TI 确实提供 PSPICE-FOR-TI 的免费版本、您可以在下面提出申请。 大多数请求都立即得到批准。

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    1.我正在寻找它允许通过或拒绝的频率范围(最小和最大范围)。

    2.我将在 pspice 工具中尝试。

    谢谢、此致

    Ashish Nawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    请参阅下面的输入内容。

    [引用 userid="397969" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020194/iso7741dbqevm-simulation-model-is-not-working-signal-transfer-bandwidth-parameter-calculation/3770099 #3770099]1. 我正在寻找允许通过或拒绝的频率范围(最小和最大范围)。

    感谢您的快速说明。 保证的数据速率高达100Mbps (50MHz)、因此、根据数据表中定义的功能表、保证所有频率高达50MHz 的信号都通过数据通道。 器件没有最低频率要求规格、因此频率也可以是0Hz、即直流信号。


    此致、
    Koteshwar Rao