This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:它是否与 ADM3251EARWZ 兼容

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, TIDA-01230, ISOW7842, ISOW7841, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020234/isow7842-is-it-compatible-with-adm3251earwz

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:TIDA-01230TRS3122EISOW7841ISOW7741

您好!

 我需要更换 RS232隔离式收发器 ADM3251。 您是否知道 ISOW7842是有效的替代产品? 我是否需要添加 RS-232接口(如 TIDA-01230中所示的 TRS3122E)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    感谢您与我们联系并对 ISOW7842感兴趣。

    ADM3251E 是一款具有集成直流/直流转换器的单通道隔离式 RS-232器件。 我们目前没有一个与 ADM3251E 完全相似的器件、但我们有具有集成直流/直流转换器和非隔离式 RS-232收发器的隔离器。 您可以使用双芯片解决方案实现相同的功能、如 TIDA-01230中所述以及您已经指出的那样。

    ISOW7842是我们具有集成直流/直流转换器的第一代数字隔离器。 我们现在拥有第二代器件 ISOW7741、与 ISOW7842相比、它具有显著的改进。 我建议您在应用中使用 ISOW7741和非隔离式 RS-232收发器。 我还在下面复制了另一篇 E2E 文章的链接、该文章介绍并重点介绍了 ISOW7841和 ISOW7741之间的差异。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao