This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:原理图检查

Guru**** 2818075 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO6741, ISO1641, ISO6721, ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1018591/iso1541-schematic-check

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO6741ISO1641ISO6721ISO6720

你(们)好  

您能否帮助检查下面的 ISO1541原理图以及任何需要调整的问题,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您发帖到 E2E!

    对于 U44、U45和 U46、连接看起来都很好。 对于 U48和 U49、隔离的信号看起来像是 SPI、而不是 I2C 等开漏信号、因此 可以改用 ISO6741等标准数字隔离器。

    对于使用 ISO1541的情况、TI 的全新 ISO1641是一款功能更强大且与 ISO1541引脚对引脚兼容的 I2C 隔离器、我们建议将 ISO1541的所有实例替换为 ISO1641。  

    如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel

    谢谢您 的回复  

    ISO1541是否可以在 UART 和 SPI 接口处隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果使用 ISO1541隔离 UART 和 SPI 信号、则隔离器两侧的信号线路上需要上拉电阻器来提供高信号输出状态。

    对于 SPI 和 UART 信号、建议使用 ISO77xx 和 ISO67xx 器件等数字隔离器、而不是 I2C 隔离器。 如果需要考虑封装尺寸、可提供采用类似"D"封装的 ISO6720和 ISO6721器件。


    谢谢、
    Manuel Chavez  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel

    您能否 帮助检查下面的 ISO6741原理图

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的回答! ISO6741似乎配置正确、唯一必要的更改可能是切换数字隔离器上 MISO 和 MOSI 线路的连接。

    由于 MISO 是 M90E26的输出、 因此应驱动隔离器的输入通道、如 IND、而 MOSI 是输入、因此应将其连接到 OUTc 等输出引脚以从 MCU 接收数据。 简而言之、引脚5和引脚12的连接对可分别通过引脚6和引脚11的连接进行切换。

    如果您有其他问题或疑虑、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez