This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:您能帮您与 MAX22518分享 IS01212优势

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1019588/iso1212-could-you-help-to-share-the-is01212-benift-than-max22518

器件型号:ISO1212

你(们)好,先生

我需要隔离的继电器信号检测

调查 TI/ ISO1212和 Max22518

max22518功耗低于 TI、没错

ISO1212输出是正逻辑输出、当输入为高电平时、对吧?

如果输入为高电平、我希望输出为负逻辑输出、可以进行设置吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您与我们联系!

    1. max22518功耗低于 TI,对吧?

    为了估算功耗、我们可以使用以下公式。
    功耗=归档侧电流*归档侧电压+逻辑侧电流*逻辑侧电压。

    MAX22518是一种数字隔离器、因此它在输入端消耗的电流非常小、且产生的侧电流为220uA。 输入端需要一个10kohm 电阻器来支持24V 场电压。  MAX22518的逻辑侧电流为10mA。 因此,单通道器件的功耗为220uA*24V +10mA*5=55.3mA  

    ISO1212是一款隔离式数字输入接收器、符合 IEC61131标准。 它旨在在 IEC61131标准指定的场侧消耗2.2mA 的电流。  逻辑侧电流在5V 时为4mA。  计算出的单通道器件功耗为2.2mA*24V + 4mA*5V = 72.8mA

    2. ISO1212输出是正逻辑输出,当输入为高电平时,对吧?

    是的。 ISO1212是正逻辑。 输出逻辑遵循输入逻辑。

    3.如果输入是高电平、希望输出是负逻辑输出、可以进行设置吗?

    ISO1212没有反相输出。  
    供参考、ISO1212数据表的第31页显示了一个具有检测到的双向输入模块的配置
    负输入和正输入以及输出正逻辑、这可能是您的关注点。

    此致、

    Alfred