This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640DW 量产路线图?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1019376/iso1640-iso1640dw-production-road-map

器件型号:ISO1640

大家好、我刚刚找到 了 ISO1640DW、并看到它在60601下达到2 MOPP、真是个好消息! 但后来他们去购买、发现这是一个原型、这一点很遗憾、因为它看起来可以解决我在通过2个 MOPP 隔离层获取 I2C 时遇到的所有问题。

您是否有此器件预计何时进入生产的路线图? 我意识到这将取决于外部测试、但今年、明年第一季度等是否可能会如此?

谢谢、

Neil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! TI 不会在 E2E 上发布尚未完全上市(RTM)的器件时间表、因此我将通过电子邮件联系您、地址与您的 myTI 帐户关联。


    周末愉快!
    Manuel Chavez