This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:第二来源

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1019140/iso7740-second-source

器件型号:ISO7740

尊敬的:

ISO7740FDBQ 目前 缺货, 我是否可以使用 ISO7740FQDBQ 直接替换它?  我看到数据表显示它正常、您能帮我确认 是否需要 更改任何原理图或任何要点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    ISO7740FDBQ 和 ISO7740FQDBQ 是相同的器件、但 ISO7740FQDBQ 器件通过了汽车应用的附加资质认证。 是的、您可以使用  ISO7740FQDBQ 代替 ISO7740FDBQ、而无需对原理图进行任何更改。  

    此致、

    Dushmantha