This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:总线侧3.3V 电源

Guru**** 2791165 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T, ISO35T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1019084/iso3086t-3-3v-supply-on-the-bus-side

器件型号:ISO3086T
主题中讨论的其他器件: ISO35T

您好-  

我有一位客户从 ADM2487E 迁移到 ISO3086T。 他们没有意识到总线侧只有5V 电源。   

它们目前为其提供3.3V 电压。  他们 没有任何问题。 如果 它们在3.3V 总线电源上运行该部件、会发生什么情况。  尝试确定故障点(如果有)、以便我们可以决定如何处理现场和未来制造的两个器件。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    感谢您与我们联系!

    我们仅将 ISO3086T 的 VCC2额定电压为5V、没有数据可以评论其3.3V 时的性能。

    您的客户是否会考虑 ISO35T? 它与 ISO3086T 引脚相同、并且其 VCC2支持3.3V 电压。

    此致、

    Alfred