This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:XISO1640DW 版本确认

Guru**** 2381490 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1018373/iso1640-xiso1640dw-version-confirm

器件型号:ISO1640

您好,团队

如果 GPN  XISO1640DWR 部件恰好是第一页中的 ISO1640dw、没有任何区别、对吧?

谢谢  

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    感谢您的联系。
    XISO1640DW 是 ISO1640的原型/预量产版本。 是的、我们预计 XISO1640DW 和 ISO1640DW 之间不会有任何差异、尤其是在数据表的第一页中。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    明白了、非常感谢。

    此致

    Mia Ma