This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:ISO7721FDR 的替代产品

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1018096/iso7721-q1-replacement-of-iso7721fdr

器件型号:ISO7721-Q1

ISO7721FDR 缺货且交货周期长、可以替换什么?  如何  

ISO7721FQDQ1?

谢谢! 小安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaonan、

    感谢您与我们联系。

    是的、ISO7721FQDRQ1与 ISO7721FDR 完全相同。 唯一的区别是、除了 ISO7721FDR 经过的所有测试外、ISO7721FQDRQ1还通过了汽车特定的测试和认证、因此它适合用于代替 ISO7721FDR、而不会出现任何问题或疑虑。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao