This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:器件能否将3.3V 调节至5V?

Guru**** 2689235 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7841A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1017685/isow7821-can-the-device-regulate-3-3v-to-5v

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISOW7841A-Q1

您好!

我可以看到、数据表清楚地显示了 VCC 至 VISO 的3种用例、即 VCC 至 VISO

  1. 5V 至5V
  2. 5V 至3.3V
  3. 3.3V 至3.3V

3.3V 至5V 电压是否完全不起作用? 它是否可以用于低得多的输出电流?  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的联系。
    ISOW7821支持3.3V 输入至5V 输出电压配置、但输出电流更低、仅为40mA。 数据表需要更新并将更新以包含这些更改。 请参阅下面的 ISOW7841A-Q1数据表、了解有关3.3V 至5V 支持及其电气特性的确认信息、请参阅数据表后面的部分。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。



    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢快速支持! 对何时更新 ISOW7821数据表有什么想法? 客户需要在其设计中使用经确认的数字。  

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、我没有确定的日期可以为您提供帮助。 我将通过电子邮件与您联系、以更好地了解情况、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    再次感谢您的帮助、关闭此主题!  

    John