This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:输入类型与放大器;电流消耗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1017714/iso6721-q1-input-type-current-consumption

器件型号:ISO6721-Q1

大家好、团队、

我  对 ISO6721-Q1在系统中的使用有一些疑问、在该系统中、测得的电压变化非常缓慢(毫赫兹范围)。

1.将输入保持在阈值状态之间是否存在任何问题(持续几秒甚至几分钟)? 这是否会导致器件的电流消耗增加?

2.  是否需要最小 dV/dt 来避免振荡或其他运行问题? 根据我的理解、带迟滞的施密特触发器将避免出现任何最小压摆问题。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    感谢您的联系。 请参阅下面的输入内容。

    [引用 userid="453072" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1017714/iso6721-q1-input-type-current-consumption ]1. 将输入保持在阈值状态之间是否存在任何问题(秒甚至几分钟)? 这是否会导致器件的电流消耗增加?[/quot]

    否、在建议的工作电压范围内将输入引脚保持在任何电压上不应存在任何问题。 这不应10µA 输入电流消耗、输入电流应始终保持<1 μ A。

    [引用 userid="453072" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1017714/iso6721-q1-input-type-current-consumption ]2.   是否需要最小 dV/dt 来避免振荡或其他运行问题? 根据我的理解、带迟滞的施密特触发器将避免最小压摆率出现任何问题。[/QUERP]

    您的理解是正确的、由于输入是施密特触发的、因此 ISO6721-Q1输入引脚没有最小 dv/dt 或最小压摆规格要求。 该器件将能够正常工作。
    请注意,VIT+(in)的实际值可以达到0.7*VCCI,VIT-(in)可以是0.3*VCCI 之后的任何位置,这些值可以与另一个器件不同,但始终在数据表规格范围内。 因此、相同的慢速输入可能会在略微不同的时序下产生输出。
    另请注意、缓慢上升/下降的输入信号不会导致相应的缓慢上升/下降输出。 根据数据表(tr / tf)中提供的规格、输出状态变化将会更快。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao