This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:ISO7421未使用的引脚

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1017347/iso7421-iso7421-unused-pins

器件型号:ISO7421

尊敬的团队:
ISO7421仅使用一个引脚进行 PWM 信号传输。 如何处理未使用的引脚。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTG、

    感谢您与我们联系!

    输入端有一个弱上拉电阻器。

    因此、如果未连接、输入将在内部被拉高。

    如果需要、您可以将未使用的输入接地以保持输出低电平。

    此致、

    Alfred