This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7320C:ISO7320支持 I2C 双向通信的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, TIDA-00809, ISO1541, ISO1640, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1017030/iso7320c-question-for-iso7320-to-support-i2c-bi-directional-communication

器件型号:ISO7320C
主题中讨论的其他器件:ISO7720ISO1541TIDA-00809ISO1640ISO1641

大家好、

我们发现 ISO7320可用于下面一个 TI 设计中提到的 I2C 双向通信、您能帮助检查它的工作原理吗?

www.ti.com.cn/.../TIDA-00809

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您在 E2E 上发帖! ISO7320或 ISO7720等双通道数字信号隔离器(建议在 ISO7320上使用,因为它是一种更新且更可靠的隔离器),可用于创建隔离式双向信号路径,如   下面图4 (使用数字隔离器设计增强型隔离式 I2C-BusRegistered接口)所示:



    分立式组件是在数字信号隔离器上进行双向信号传输所必需的、可防止发生闩锁状态;有关此配置的更多信息、请参阅上面链接的 ADJ 文章。 由于附加组件通常不方便客户使用或不是最佳组件、 因此建议使用我们的集成 ISO-I2C 器件、如 ISO1640 / ISO1641或 TIDA-00809中所示的较早一代 ISO1541、以便通过标准数字信号隔离器隔离 I2C 和其他双向信号。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez