This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:备选器件、输入支持28V 电压、无电源电压

Guru**** 2829275 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1016852/iso7760-alternative-with-28v-support-in-the-inputs-without-supply-voltage

器件型号:ISO7760
主题中讨论的其他器件: ISO1212ISO1211

大家好、

你好。

我们的客户在隔离测试中遇到隔离器 ISO7760DBQR 的问题。 当电源关闭时、它们有一个环路、并且任何输入引脚中都有一个高电平。  如果电源中没有电压、该器件不支持28V 输入电压。 当它们在输入端施加28V 电压时、内部二极管(数据表图23)会引起 GND 和 VCC 环路。

我们是否有一个可在输入中支持28V 而电源中没有电压的替代方案?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的联系。

    ISO7760是一款数字隔离器、用于隔离来自 MCU、MPU、数据转换器、FPGA、收发器等各种数字器件的数字逻辑 CMOS 信号。 这些数字逻辑信号中的大多数为5V、3.3V、2.5V 或1.8V、而 ISO7760是隔离这些信号的合适器件。

    如数据表的绝对最大额定值中所述、可施加到数字隔离器输入引脚的绝对最大输入电压为"VCCx + 0.5V"。 这意味着如果 VCCx 为0V、那么 INx 应该小于0.5V。 违反此规范会导通 ESD 旁路二极管、并可能损坏器件。 因此、在不为器件加电的情况下、不应施加输入信号。

    为了隔离来自现场且电压较高的工业数字输入、我们提供了专用器件系列 ISO1211和 ISO1212。 这些器件可接受高达60V 的输入、无需在现场侧使用任何外部电源。 请通过以下链接了解有关器件的更多信息。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO1212

    https://www.ti.com/lit/slla370

    https://www.ti.com/lit/slla379

    https://www.ti.com/lit/slla382



    此致、
    Koteshwar Rao