This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:光耦合器或光隔离器备选器件

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1016380/iso7721-optocoupler-or-optoisolator-alternate

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO1212ISO1211

大家好、

我正在寻找光隔离器/光耦合器替代方案。  

要求24V 数字转换为3.3V 数字转换、反之亦然。  我们使用的是 PC817。  

ISO77X 部件支持最大 6V。 您能否建议一种可承受24V 多通道电压的替代方案?

请回复。

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    感谢您的联系。
    ISO7721是一款数字隔离器、适用于隔离 MCU、MPU、数据转换器、FPGA 和收发器等数字器件之间的逻辑信号。 这些器件中的大多数器件在最大电压5V 下运行。

    对于电压较高的现场工业数字输入、我们提供了专用器件系列 ISO1211 (单通道)和 ISO1212 (双通道)。 这些器件支持高达60V 的输入、并根据所选的电源电压输出2.5V、3.3V 或5V 逻辑输出。 它们还集成了输入电流调节功能、从而限制了功率耗散并提高了解决方案的总体热性能。 需要在外部为光耦合器实现电流调节。

    请务必仔细阅读下面的一些材料、以便您了解该器件将如何在您的应用中为您带来好处、谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO1212

    https://www.ti.com/lit/slla370

    https://www.ti.com/lit/slla379

    https://www.ti.com/lit/slla382



    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    输出电压 范围高达6V。  

    是否还建议使用3.3V 至24V 电压?

    谢谢、此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    我们目前没有支持更高输出电压的隔离式数字输出单芯片解决方案。 您可以使用双芯片解决方案数字隔离器(如 ISO77xx 和 ISO67xx)+输出驱动器(如 DRV8xxx)来实现这一点。 有关合适的 DRV 器件的建议、我建议您将您的疑问发布到电机驱动器论坛。 请参阅以下链接、谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum



    此致、
    Koteshwar Rao