This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:输出电流。

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1015655/iso7721-output-current

器件型号:ISO7721

大家好、

我想知道输出电流。

 其输出电流的绝对最大额定值为15mA。
我的客户立即达到30mA (100nsec)。
这是可以接受的吗?
如果您不能、请告诉我解决方案。

Cload:560pF
VCC:5V

Sincery。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    感谢您的联系。

    15mA 的输出峰值电流是 ISO7721输出通道的绝对最大额定值。 不支持任何大于15mA 的电流。 满足此类要求的简单解决方案之一是在 ISO7721的输出端使用逻辑缓冲器。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao