This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:Si8621引脚对引脚解决方案

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1015385/iso7721-q1-si8621-pin-to-pin-solution

器件型号:ISO7721-Q1

大家好、

我发现 ISO7721-Q1封装与 Si8621相同、但引脚定义  相反、请帮助建议与 Si8621相同的引脚定义和相同的封装解决方案

Si861x/2x 数据表(silabs.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    遗憾的是、我们没有适用于 Si8621反向通道配置的 P2P 解决方案。

    此致、

    Dushmantha