This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:我们能否使用595-ISO1430DW 而不是595-ISO1410DW?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1015289/iso1430-can-we-use-595-iso1430dw-instead-of-595-iso1410dw

器件型号:ISO1430
主题中讨论的其他器件:ISO1410

嘿、我们使用 Iso1410dw、但现在缺货了、我们可以使用 Iso1430代替 Iso1410。  

我已经检查了两个 IC 的数据速率只有一个差异、您能告诉我数据速率变化对 MODBUS 数据会产生什么影响。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    感谢您的联系。 是的、使用 ISO1430而不是 ISO1410是完全没问题的、因为之前的器件支持应用中需要的数据速率。 它不应对 Modbus 运行产生任何负面影响、因此您可以继续操作。

    在极少数情况下、较高的带宽可能意味着打开通道以获得更高的噪声、但在这种情况下、这两个器件的数据速率仍然不会太高而不会出现任何问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao