This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741:需要载波频率信息

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1014796/iso6741-carrier-frequency-information-needed

器件型号:ISO6741
主题中讨论的其他器件: ISO7841ISO7741

ISO6741的类似问题。 您能不能告诉我 ISO6741的载波频率是否相同(450MHz)。

谢谢、
Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    感谢您发帖到 E2E!  ISO6741以及 ISO7741和 ISO7841采用 OOK 架构、其中的载波频率为~450MHz、用于调制输入信号并通过隔离栅进行传输。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez