Other Parts Discussed in Thread: ISO1640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1640 您好、先生、
我们将 ISO1640添加到 SMBus 解决方案中,我们按如下方式测量 side1,请查看红色部分,低电平不会达到0,您是否想问您是否知道导致它的原因?

1k Ω 和4.7k Ω 上拉电阻器的状态相同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Tommy、
感谢您的联系。
您在波形中看到的是预期行为。 这是通过设计来实现的、以区分两个不同的低电平、从而实现双向运行。 有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答。 对于大多数客户而言、这不应导致系统出现任何问题。 如果您的客户不是这样、请告诉我。谢谢。
此致、
Koteshwar Rao