This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507DGQEVM:SN6507DGQEVM PCB 和原理图设计文件

Guru**** 2593420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507DGQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135797/sn6507dgqevm-the-sn6507dgqevm-pcb--and-schematic-design-files

器件型号:SN6507DGQEVM

大家好、

我帮助客户提出问题。

"我想使用 SN6507DGQ TI IC、因为它们目前在适合我的项目的市场上提供。 我正在寻找 SN6507DGQEVM PCB 设计文件和原理图设计文件、但它们在 TI 网站上不可用、TI 是否可以向我发送包含 SN6507DGQ PCB 和原理图文件的 EVM 文件? 只有 PDF 文件可用。"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您的联系。

    请在下面找到 SN6507DGQEVM 的 Gerber 文件。 原理图和其他 EVM 信息可在 EVM 用户指南中找到、我已共享以下链接。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../INT159A_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip

    《SN6507DGQEVM 评估模块用户指南》


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢你的帮助。

    我从客户那里获得反馈。

    "在我联系 TI 寻求帮助之前、我已经检查了 SN6507DGQEVM PDF 文件。 顶层的问题是不是很清楚、尤其是引脚连接。 我使用 Altium Designer 版本20打开了 Gerber 文件、但仍然遇到相同的问题。 应用工程师是否可以发布 PCB 文件本身? 如果不可能、他可以告诉他们如何设计引脚3、4、5和6。 这些是我唯一难以理解的引脚。"

    谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢您分享客户的意见。 我不清楚客户面临的问题是什么。 引脚4、5和6分别连接到跳线 J6、J13和 J9。 J6跳线可用于短接至 VCC 或 GND、将 J13短接至电阻器(RDC)或断开、将 J9短接至电阻器(RSR)或断开。 引脚3/VCC 通过通孔和电阻器 R16连接到 VIN。

    如果这不能回答客户的问题、请务必详细说明所面临的问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao