This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:ISO14x2B IEC60950或 IEC62368证书/报告查询

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137284/iso1412-iso14x2b-iec60950-or-iec62368-certificate-report-inquiry

器件型号:ISO1412

请参阅下表、 并提供与 TExaS 或 ISO 系列相同的 IEC60950或 IEC62368证书/报告 以供审批。

请尽快分享并更新、谢谢。

BR、Gary