This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:模拟信号输入隔离器件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1136997/iso7720-isolation-device-for-analog-signals-input

器件型号:ISO7720

您好、先生、

我的客户正在寻找一款用于模拟信号输入(单端)的双通道隔离器件、用于高清/六路信号、带宽为30MHz。

我是否可以使用 ISO7720?

如果不能、您能否向我告知器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您的提问。 ISO7720是一款数字隔离器。 从我可以看到、AHD/TVI 标准使用的模拟信号是 ISO7720不支持的。  

    但是、TI 提供的隔离式模拟解决方案可能更适用于您的应用。 我将通知相关产品线。

    最棒的  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    正如 Andrew 所说、我们确实拥有模数 隔离式放大器 和模数 隔离式 ADC;但是、这些器件都无法测量30MHz 下的信号。

    要测量隔离式30MHz 信号、我建议选择 高速 ADC 来测量隔离栅高侧的信号、然后使用 数字隔离器穿过隔离栅进行传输。 请记住、为高侧 ADC 和数字隔离器供电的电压轨是必需的。

    如果您要测量的两个信号需要相互隔离、则需要两个高速 ADC 和数字隔离器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。