This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:穿过隔离层的载波频率和辐射发射

Guru**** 2910270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1136828/iso1211-frequency-carrier-across-the-barrier-and-radiation-emission

器件型号:ISO1211

各位专家:

你好。

我们是否可以知道通过隔离栅的载波频率是多少? 是否有关于辐射发射(电场)的数据?

请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    感谢您的联系。

    通过隔离栅的载波频率为450MHz。  

    我们 尚未针对 ISO1211进行辐射发射测试、但我们希望该器件的辐射发射测试数据与 ISO77xx 的辐射发射测试数据相似。 以下是 ISO77xx 的辐射发射测试数据:

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您能否确认 ISO1211未采用先进的电路技术来最大限度地减少辐射
    高频载波和 IO 缓冲器开关引起的发射、与 ISO77xx? 如果是、我们可能会期望更高的辐射发射。

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    ISO1211和 ISO77xx 采用 相同的技术、可最大限度地减少辐射发射。 这包括扩频调制等技术。

    此致、

    Kenneth