This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042DWEVM:ISO1042在发生噪声事件后停止电路板转换、并且永远不会返回在线状态

Guru**** 2919100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, ISO1042, ISO1042DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137772/iso1042dwevm-iso1042-stops-board-casting-after-noisy-event-and-never-comes-back-online

器件型号:ISO1042DWEVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DISO1042

大家好、我们在我们的高电压控制器板中使用了一个用于 CAN 通信的 iso1042bdwvr、250kps。 在发生噪声事件(即 HV 逆变器打开)期间、控制器停止电路板铸件、并且不会重新联机。 根据 CAN 示波器图、器件似乎未从 Tx DTO 恢复(将尝试发送图)。 器件是否有任何原因会使电路板完全停止转换? 请注意散热和电源正常。 我们使用的是 TMS320F28379D。 除此之外、我是否应该在 Tx 引脚上使用上拉电阻器?

谢谢 John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的联系。 我假设当你使用“板播”这个词时,你的意思是“广播”。 如果情况并非如此、请告诉我。

    [引用 userid="8360" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137772/iso1042dwevm-iso1042-stops-board-casting-after-noisy-event-and-never-comes-back-online "]在发生噪声事件(即 HV 逆变器打开)期间、控制器停止电路板铸造、并且不会返回在线状态。

    在这句话中、术语 "控制器" 是否指 的是 ISO1042收发器? HV 逆变器接通时、收发器是否停止工作?

    [引用 userid="8360" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137772/iso1042dwevm-iso1042-stops-board-casting-after-noisy-event-and-never-comes-back-online 从 CAN 范围图中、可以看出器件未从 Tx DTO 恢复(将尝试发送图)[/quot]

    当您说器件未从 Tx DTO 恢复时、您的具体意思是什么? 根据您所说的内容、我假设器 件卡在显性状态、并且在定义的 DTO 周期后不会被驱动为隐性状态。 您能否提供显示 此行为的示波器屏幕截图?

    [报价 userid="8360" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137772/iso1042dwevm-iso1042-stops-board-casting-after-noisy-event-and-never-comes-back-online "]器件是否有任何原因会使电路板完全停止转换?

    否、此器件不会出现此行为。

    [引用 userid="8360" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137772/iso1042dwevm-iso1042-stops-board-casting-after-noisy-event-and-never-comes-back-online ]Side、我是否应该在 Tx 引脚上使用上拉电阻器?

    您可以在 Tx 引脚上使用上拉电阻器、但器件不需要该电阻器即可正常工作。

    您能否 向我们提供  分辨率高于您在初始响应中提供的分辨率的原理图?  如果更简单、您还可以以 PDF 文件的形式提供原理图。

    此外、您是在 ISO1042DWEVM 上测试该器件、还是在 自己的电路板上测试该器件?

    此致、

    Kenneth