This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:需要内部振荡频率

Guru**** 2988240 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841, ISO7760, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1131015/iso7760-the-internal-oscillation-frequency-is-needed

器件型号:ISO7760
主题中讨论的其他部件:ISO7841、 ISO7741

各位专家、您好!  

我的客户想知道 ISO7760、ISO7741和 ISO7841的内部振荡频率。

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    感谢您的联系。

    我假设您正在寻找所述 ISO 器件的 OOK 调制载波频率。 所有这些器件的载波频率均为450MHz。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San、

    感谢你的答复。
    我了解到 ISO 器件的 OOK 调制载波频率为450MHz。
    您是否有任何证明  ISO 器件 OOK 调制载波频率为450MHz 的参考材料、例如 EMI 性能数据?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    该器件专为支持450MHz OOK 载波而设计、振荡器在此频率下运行。 作为器件开发和特性评估的一部分、这已经过充分测试和验证。

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San

    感谢你的答复。

    我知道该器件已经过充分测试和验证。

    我的客户希望获得经证实的数据、即 ISO7760的载波频率为450MHz。

    ISO7760的 EMI 数据也适用于他。

    此致、

    山本顺锡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    内部载波是一个低电压信号、因此与功率级别高得多的开关电源不同、它不会引起任何辐射。 我将在下面分享 ISO7741辐射发射测试数据供您参考、您可以看到、存在 ISO7741内部载波引起的辐射。 请告诉我是否还有其他可以帮助您的事情。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao