This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:ISO1644主器件侧

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137943/iso1644-iso1644-master-side

器件型号:ISO1644

您好!

对于 ISO1644、主 I2C 的推荐端是什么?

谢谢、


Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    感谢您与我们联系并关注 ISO1644。

    与支持50mA 和400pF 电流的 Side1 (VCC2)相比、ISO1644的 SIDE1 (VCC1侧)支持更低的负载电流(3.5mA)和电容(80pF)。 这样做只允许在 SIDE1上连接一个节点、在 SID2上连接多个节点、因此、我们建议在 SIDE1上连接 I2C 引线器件。 我希望这一点是明确的,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 在我的配置中、我有一个远程主机和多个从机(最多16个)。 每个从器件都有自己的 ISO1644隔离器、然后将其连接到通用 I2C 总线。

    (主器件可能没有隔离器)。 在这种情况下、我是否仍应将 VCC1用于主器件? 问题是所有从器件必须相互隔离并与主器件隔离。 如果您有更好的器件、是否有任何建议?

    还有一个问题、ISO1644能否与3.3V 和5V 总线配合使用。 就顺序而言、如果我将 VCC 设置为3.3V、它是否支持3.3V 和5V I2C 总线、或者如果我将 VCC 设置为5V、它是否支持 3.3V 和5V I2C 总线。 我们仅提供隔离式从器件、客户主器件可能会对 I2C 电平使用3.3V 或5V。

    此致、

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    感谢提供进一步的澄清。

    我知道、您有一个引线位于远程位置、未进行隔离、而有16个跟随器、其中每个跟随器被隔离、然后连接到通用 I2C 总线。 由于需要隔离16个跟随器、因此隔离器应与其中的每个节点一起使用、我相信您已经考虑这样做。

    当您将 ISO1644与这些节点中的每一个一起使用时、将 ISO1644的一侧连接到其中一个节点、而 ISO1644的另一侧连接到具有多个节点的 I2C 总线。 由于 ISO1644的第2侧仅支持具有多个节点的 I2C 总线、因此第2侧应连接具有多个节点的 I2C 总线、而 SIDE1应连接到单个节点(跟随器)。

    [引用 userid="501574" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1137943/iso1644-iso1644-master-side/4224312 #4224312"]另一个问题是、ISO1644能否与3.3V 和5V 总线配合使用。 就顺序而言、如果我将 VCC 设置为3.3V、它是否支持3.3V 和5V I2C 总线、或者如果我将 VCC 设置为5V、它是否支持 3.3V 和5V I2C 总线。 我们仅提供隔离式从器件、客户主器件可能会对 I2C 电平使用3.3V 或5V 电压。

    您可能已经注意到、该器件支持在3.3V 和5V 电压下运行、但建议 I/O 电压与电源电压匹配。 我还想提一下、当 VCC2为5V 时、SDA2和 SCL2可以在3.3V 或5V 电压下工作、尽管我们建议使用与 VCC2相同的 I/O 电压、以便 I/O 信号具有高噪声裕度。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao