This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:封装损坏条件

Guru**** 2772845 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1138077/iso7840-package-damage-conditions

器件型号:ISO7840

您好!

ISO7840器件在现场安装的客户系统中发生故障。

在封装顶部观察到损坏、如下所示。

请告诉我们封装可能会如上所示熔化的浪涌电平等条件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的提问。 每当超出绝对最大规格的情况下、就会对封装造成损坏。  

    例如、将相对于 GND 的100V 电压施加到 VCC 可能会以这种方式损坏器件。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有更多问题、可以随时跟进。

    最棒的

    Andrew