This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410DWEVM:ISO1410DWEVM 是否也可以用于评估 ISO1450DWR?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410DWEVM, ISO1450, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1158005/iso1410dwevm-can-the-iso1410dwevm-be-used-for-the-evaluation-of-the-iso1450dwr-as-well

器件型号:ISO1410DWEVM
主题中讨论的其他器件: ISO1450ISO1410

尊敬的团队:

ISO1410DWEVM 也可以用于评估 ISO1450DWR 吗?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您的联系。

    是的、ISO1410DWEVM 也可用于评估 ISO1450DWR。 两个器 件(ISO1410和 ISO1450)都是采用相同封装(16引脚 DW)的半双工隔离式 RS-485/RS-422收发器。 因此、可以使用 ISO1410DWEVM 评估任一器件。

    此致、

    Kenneth