This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:推荐变压器(是否可以将750313734 (Wurth)用于 SN6507。)

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1158812/sn6507-recommended-transformer-is-it-possible-to-use-750313734-wurth-for-sn6507

器件型号:SN6507
主题中讨论的其他器件: SN6505B

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN6507并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在考虑将 SN6507用于5V 至5V 隔离式电源。

在这种情况 下、是否可以使用建议使用 SN6505B 的变压器750313734 (Wurth)。

此外、 是否可以使用 SN6505数据表中列出的其他变压器与 SN6507配合使用?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inoue-San、

    感谢您的联系。

    为了确保 与 SN6507兼容、 与该器 件配合使用的变压器需要 V-t 积和大于 SN6507数据表规定的最小 V-t 积和匝数比的匝数比。 这两个参数的最小值均使用数据表中的公式计算得出。 这些公式中的每一个都使用特定于器件应用的参数。

    最小 V-t 积和最小匝数比的公式均可在 SN6507数据表的第9.2.2.5节中找到。 要确定 750313734是否与此器 件兼容、您可以将应用特定的值输入到这些公式中、以计算最小 V-t 输出和最小匝数比。 如果 V-t 积和 变压器匝数比大于使用数据表公式计算得出的最小值、 则该变压器将与该器件兼容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kenneth