This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:IEC62368认证

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1158736/iso7762-iec62368-certification

器件型号:ISO7762

大家好、团队、  

客户对 ISO7762DBQR 的 CSA 认证有疑问。 您能否就以下问题向我们提供您的意见?

ISO7762DBQR 是否具有 IEC62368 Ed.2或 Ed.3? 如果没有、您是否计划获取 IEC62368 Ed.2或 Ed.3?

此问题的背景是 第3版将成为北美的标准版、第2版将从2023/1成为欧洲的标准版。  

此致、