This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741

Guru**** 2559050 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741, ISO7741, ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1158222/iso7741-iso7741

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISO6741

大家好、

您能建议 ISO7741DBQ 的替代产品吗?

谢谢

Kiran Shingote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    您能否提供有关需要哪种类型的替代产品的更多信息? 例如、您是否在寻找替代封装类型、规格差异等?

    如果您正在寻找 DBQ 封装中具有3个正向通道、1个反向通道的另一个隔离器、请考虑 ISO7741QDBQQ1。 该器件是汽车级版本、具有与 ISO7741DBQ 相同的性能和特性。 如果唯一的要求是匹配通道配置(而不是封装类型或速度)、ISO6741也可以正常工作。

    请告诉我您的意见。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew、

    我需要直接更换、因为两个器件(已选和备用)都缺货。

    此致、

    Kiran Shingote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    遗憾的是、ISO7741和 ISO7741-Q1是唯一具有 DBQ 封装选项的数字隔离器。 请单击 TI.com 上的"到货时通知我"以在有新库存时接收更新。

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew、

    经过大量搜索、我得到了两个部分。 一个是 ISO7141FCCDBQ、另一个是 ISO7730FQDBQQ1 (如果我仅使用3个 O/p 通道)。 这些器件能否直接替代 ISO7741DBQ?

     此致、

    Kiran Shingote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    感谢您添加输入。  ISO7730FQDBQQ1将是最接近的替代产品、前提是仅需要三个正向通道、并且默认状态(由"F"后缀指定)不会影响您的系统行为。 以下是有关差异的快速常见问题解答: (+)[常见问题解答] ISOxxxxF 和 ISOxxxx 器件(例如 ISO7741与 ISO7741F)之间有何区别? 隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛)。

    请注意、ISO7141FCCDBQ 和 ISO7730FQDBQQ1 都将与 ISO7741DBQ 引脚对引脚。 但是、ISO7141F 具有较慢的时钟速度(50MHz)、 并且是来自不使用  ISO77xx 系列器件中实现的 OOK 架构的较旧器件系列。  ISO7730FQDBQQ1是首选替代产品、因为它与 ISO7741DBQ 属于同一系列、并且将具有类似的行为。

    希望这能解答您的问题。

    最棒的

    Andrew