Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO1640
主题中讨论的其他器件:ISO7721、
您好!
我有一个基本问题。 我想知道 I2C 隔离器件和数字隔离器器件之间的基本区别。 我将比较 ISO1640和 ISO7721。 ISO1640是一款双向双通道器件、而 ISO7721各为一个正向/反向通道。 此外、ISO7721还支持更高的浪涌电压能力。
除了这种结构差异之外,我想知道功能差异。 我检查了两个器件的数据速率规格是否不同、但如果数据速率条件满足、我相信 ISO7721也可以用于 I2C 总线、ISO1640也可以用于正常信号线上。 那么、当我在 I2C 总线中使用 ISO1640时、与 ISO7721相比有什么好处? 当我将 ISO7721用于正常信号线路时、比 ISO1640有什么好处?


感谢你的建议。