This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:2通道产品信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISOW7740, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1030692/isow7741-2ch-product-information

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件:ISOW7840ISOW7820ISOW7740

您好的支持团队。

是否有发布 IN/OUT=4/0和2/0产品的计划?
这是什么时候?
您会向我提供更多详细信息吗?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    感谢您的联系。 我们目前没有可用的 ISOW7740和 ISOW7720型号、也没有在 E2E 论坛上发布我们的开发计划。 我建议您向客户推荐 ISOW7840和 ISOW7820。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San

    感谢你的答复。

    我知道。

    但是、我的客户担心 ISO W78xx 的 EMI 性能。

    他们对 ISO W77xx 非常感兴趣、希望它具有更好的 EMI 性能。  

    即使在 ISOW7741发布时也可以告诉我吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    感谢详细阐述客户问题、我了解客户问题。
    关于 ISOW7741 RTM 计划、请允许我通过您用于 myTI 帐户的电子邮件联系您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao