This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:是否有材料? 夸特(&quot);

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1030567/iso1176-any-materials

器件型号:ISO1176

您好!

根据“UL 认证(修订版 O)”https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/szzq072,发行版为“Texas Instruments Tucson Corp”,如下所示。  但 UL 产品 iQ 页面"https://iq.ulprospector.com/en/"显示"Texas Instruments Incorporated "。

   

在我客户终端设备的文档中、描述了"Texas Instruments Tucson Corp"。  您是否有任何"Texas Instruments Incorporated "与"Texas Instruments Tucson Corp"相同的材料?   他担心这一问题是 UL 指出的。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hattori 先生:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。  

    我们的初始 ISO 器件由位于亚利桑那州图森的德州仪器(TI)工厂生产并通过 UL 认证。 图森工厂曾是德州仪器几十年前购买的另一家公司 Burr Brown。 因此、证书上会显示原始位置和地址。

    请注意、没有其他客户或 UL 质疑 Texas Instruments Inc 拥有 Texas Instruments Tucson Corp. 我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M Hattori:

    我从我们的质量团队成员那里获得了有关此主题的进一步澄清、他们与 UL 合作处理了此问题。 以下是反馈摘要:

    由于许多器件认证是由不同物理位置的不同产品线团队发起的、因此公司信息通常反映请求者的本地地址、而不是公司总部。  我们于2019年开始与 UL 合作、将我们的所有认证合并到德州仪器公司的主账户中。 现在、他们的所有系统和会计都反映了这种命名、因此列出了 productIQ 系统中的信息。  新发布的认证和报告也将反映此名称。  

     但是、对已存在的认证或报告文档进行任何编辑都会产生费用。  如果主动更新每个文档以进行此名称更正、则此费用将变得相当大。  UL 和 TI 同意让现有文档保持原样、但有一项谅解、即如果/当文档出于技术原因进行更新时、公司名称更正将打包在下一修订版中、并转移不必要的费用。

    对于 UL 内部的任何讨论、此差异不应成为问题。  

    我希望这澄清了这种差异。

    谢谢、
    Saleem Marwat